This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14:断电时的输出泄漏电流

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121353/sn74ahct14-output-leakage-current-at-power-off

器件型号:SN74AHCT14

大家好、

使用 SN74AHCT14PWR 时、我是否可以知道断电时的输出泄漏电流? 谢谢!

此致、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHCT 输出具有连接到 VCC 的钳位二极管。 向关断输出施加电压将导致高电流、该电流很容易超过20mA 的绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    您是否意味着不建议在输出引脚上施加电压? 如果它断电、 并且 Vo 处有电压、那么通过 Vo 到 GND 的泄漏电流是多少?

    此致、

    Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电流限制。 如果电压大于二极管的正向电压、则电流将非常大(在短时间内、直到二极管冒烟)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cera、

    上面是该器件的绝对最大值表以及内部结构。 如您所见、如果施加的电压高于 VCC、则可能会损坏该二极管并损坏器件。