This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:有关 SN74AXC4T774 OE 连接的问题

Guru**** 2514735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121518/sn74axc4t774-question-on-sn74axc4t774-oe-connection

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3257

 在 SN74AXC4T774数据表中、据说 "/OE 引脚应通过 上拉电阻连接到 VCCA、以确保加电或断电期间处于高阻态"。

我们需要在 VCC 上电后直接启用芯片。 因此、我们将/OE 直接接地。 这是可以的吗?

我尝试 通过将/OE 直接连接到 GND 来了解这里的风险。  我知道、在加电期间、如果/OE 直接接地、则芯片处于活动状态。

但是、当功率达到特定水平时、芯片将正常工作、对吧? 这里还有其他风险吗、比如这里的总线争用风险?  

 同样的问题也适用于 SN74CBTLV3257。

非常感谢

王杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压高于零但低于建议的最小值0.65V 时、不能保证器件正常工作、即输出可能会驱动错误的值。

    SN74CBTLV3257是一款无源开关、因此最糟糕的情况是它产生了错误的连接。 (在低电压下、导通电阻会更高。)