This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:400kbps SPI 通信上为5V⇔3V

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121354/txs0108e-q1-5v-3v-on-spi-communication-of-400kbps

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0304-Q1

大家好、

我想使用 TXS0108E-Q1在400kbps 的 SPI 通信上进行5V⇔3V 的电压转换。

是否应考虑任何问题?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 请注意、TXS 具有内部上拉电阻器、不适用于外部下拉电阻器。

    对于固定方向信号、TXU0304-Q1等转换器将是更好的解决方案。