This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104QR

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121291/txb0104qr

主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

关于 TXB0104Q 双向转换器:5V 输出的最大 IOH 和 IOL 是多少? 数据表似乎指示它为20uA。 这是要使用的正确数字吗?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是 µA μ A。 (输出非常弱、以允许外部器件覆盖电压。)

    如果您关心驱动强度、TXU 转换器将是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU 系列中的12-UFQN 封装中是否有 双向部件? 电路板已经完成、我看到线路过载的迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表建议使用值为50K 或更高的上拉/下拉电阻。  如果最大 IOH 为20uA、则永远不会将该信号驱动到适当的电平?  请重新检查以确保最大驱动电流实际为20uA 吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU 不是双向的。

    无法缓冲快速双向信号。 TXB 不能与长线迹、连接器或电缆配合使用。

    50 kΩ 限值可确保电阻器弱于 TXB 输出。 (如果电阻器更强、则输出根本不起作用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将一个74LV1G125与输出串联、为其提供更大的驱动能力。 非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '125不是双向的。 如果您有方向控制信号、请使用 SN74AXC8T245等方向控制转换器。