This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT241A:这是否可用于安全驱动 LED 阴极(阳极为5.0伏、Vcc 为5.0伏)?

Guru**** 2797265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1120138/sn74abt241a-can-this-be-used-to-safely-drive-an-led-cathode-anode-at-5-0-volts-vcc-at-5-0-volts

器件型号:SN74ABT241A
主题中讨论的其他器件:TPL7407LA

如果引脚被拉至高于芯片驱动电压的电压、输出级是否会损坏?  此外、是否有任何电流流动?

如果这不是一个好主意、是否有人建议使用合适的低成本5.0伏、64 mA 十六进制或八进制驱动器?

谢谢、

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有限流电阻器、这很容易超过128mA 的绝对最大额定值:

    对于电流限制、这将起作用。

    (我推荐 TPL7407LA、但它缺货。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息和图表、它看起来确实正常工作(我当然会使用限流电阻器;我的主要问题是高侧驱动器是否会损坏和/或灌入一些电流。

    TPL7407LA 将是完美的、如果只是这样!

    谢谢!