This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:部分断电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121202/txs0102-partial-power-down

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXB0108TXS0108E

大家好、

我的客户对 IC 有疑问、请参阅下面的详细信息。

我想让 TXS0102使用其 IOFF 功能来处理部分断电、如 SCEA044中所述。  部分断电时、TXS0102如何避免 SCEA060中所述的损坏?  TXS0102是否没有 VCCA 到 VCCB 保护二极管?  还是"IOFF 特性"禁用 VCCA 到 VCCB 保护二极管?  这是如何工作的?   

文档参考:    

从 SCEA044中可得:"在部分断电条件下、输出也会被禁用并进入高阻抗状态、这一特性被称为 VCC 隔离特性。 如果 VCCB = 0V、A 端口被禁用。 同样、如果 VCCA = 0V、B 端口被禁用。 对于不具有 IEC 级 ESD 保护的 TXS 类型转换器(即 ±15kV 气隙和±8kV 接触放电)、完全适用于使用 IOFF 功能的部分断电应用。 该 IOFF 电路可禁用输出、从而防止在这些器件断电时电流回流对器件造成损坏。"   

SCEA060:"TXS 和 TXB 转换器要求 VCCA 小于或等于 VCCB。 违反此要求时、内部保护二极管可能会正向偏置、从而增加电流消耗并可能损坏器件。 当为 VCCA 和 VCCB 使用单独的电源时、如果 VCCA 和 VCCB 将在同一电压节点上运行、则必须特别小心。 系统设计人员必须确保电源容差不会导致 VCCA 和 VCCB 之间的电势差大到足以偏置内部保护二极管。"

https://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf
https://www.ti.com/lit/an/scea060/scea060.pd

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IOFF 保护应用于 I/O 引脚。

    二极管位于电源引脚之间。 如果只有 VCCB 断电、电流就会流入 VCCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    SCEA044表示 TXS0102 "完全额定用于部分断电应用"、包括"如果 VCCB = 0V "。 在 VCCB = 0V 的情况下、TXS0102如何避免损坏?

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流不足以造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您提供的信息和其他确认信息。

    TXS0102数据表中的电流量表6.5:
    ICCA:当 VCCA=3.6V 且 VCCC=0V 时、最大 ICCA 为2.2uA。 因此、这看起来非常安全。

    我仍然很困惑、SCEA060为什么会这么说:"TXS 和 TXB 转换器要求 VCCA 小于或等于 VCCB。 违反此要求时、内部保护二极管可能会正向偏置、从而导致电流消耗增加并可能损坏器件。"

    2.2uA 电流如何可能损坏器件? 这仅适用于特殊 转换器、电流的值可能会损坏 IC。

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图4表示电流永远不会变大。 只有 TXS0108E 和 TXB0108有更大的电流。