This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G04:使用 SN74AUC2G04逆变器的双 LED 驱动器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G04, SN74AUP2G17, SN74LVC2G34, SN74LVC2G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121187/sn74auc2g04-dual-led-drive-using-sn74auc2g04-inverter

器件型号:SN74AUC2G04
主题中讨论的其他器件: SN74AUP2G17SN74LVC2G34SN74LVC2G04

您好!

我使用的是2引脚双色 LED、其中反极性会改变其颜色。

电源电压:3.3V

LED 规格  

正向电压:2V

最大电流:20mA

我们是否可以使用双路反向器门(SN74AUC2G04)来驱动 LED?

数据表链接:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc2g04.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1658745537682&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.in%252F

我进行了如下配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUC 器件不适用于3.3V。使用 AUP 或 LVC 等系列。

    您可以使用逆变器(74xx2G04、74xx2G14)或普通缓冲器(74xx2G17、74xx2G34)。

    如果没有单独的电阻器、则电流仅受栅极本身输出阻抗的限制。 AUP 器件(例如、SN74AUP2G17)Ω Ω 50 μ A、当通过两个栅极时、总电阻约为100k Ω、产生的电流约为10mA。 LVC 器件太强、始终需要一个限流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的建议。

    根据供货情况、我发现 SN74LVC2G34 具有良好的输出电流。

    您能不能帮助我了解输出阻抗? 我没有进入数据表。

    此外、LED 模块还内置了电阻器。

    还有一条声明"支持5V VCC 运行"、但我有3.3V 电源、我仍然可以使用此系列吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了我的库、其中我们已对  SN74LVC2G04DBVR 进行了重新设计

    我们也可以使用它吗? 此外、请帮我使用串联电阻器来解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

    支持5V 的声明并不排除支持其他电压。

    如上所述、LVC 系列中的逆变器将起作用。

    如果 LED 模块有一个内置电阻器、那么您可能不需要外部电阻器。 但如果不查看数据表、我无法做到具体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    请查找随附的数据表

    https://www.mouser.in/datasheet/2/26/Apem_09152017_QS-1158415.pdf

    您现在可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    [引用 userid="484893" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121187/sn74auc2g04-dual-led-drive-using-sn74auc2g04-inverter/4156711#4156711"]您能帮助我了解输出阻抗吗? 我没有进入数据表。[/quot]

    您可以从电气特性表中计算输出阻抗。  

    例如、在 Vcc 为3V 时:

    ROUT =(Vcc- VOH)/IOH= 3V - 2.4V/16mA = 37.5欧姆  

    [引用 userid="484893" URL"~//support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121187/sn74auc2g04-dual-led-drive-using-sn74auc2g04-inverter/4156711#4156711"]还有一条声明"支持5V VCC 操作"、但我仍可以使用3.3V 电源吗?]

    是的、您仍然可以使用这些器件、它们支持1.65V 至5.5V 的电源电压。  

    [引用 userid="484893" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121187/sn74auc2g04-dual-led-drive-using-sn74auc2g04-inverter/4156717#4156717"]我们也可以使用它吗? 此外、请帮我使用串联电阻器来实现此目的?[/quot]

    您可以使用 SN74LVC2G04或 SN74LVC2G34。  

    我在您所附的数据表中看不到任何内部电阻器的说明、我建议在器件的输出端使用150欧姆的串联电阻器、以将电流保持在20mA 以下。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您标记的模型没有内置电阻器。

    Ω Ω Ω、100k Ω 或150k Ω 的电阻器会 Ω 合理的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您提供详细信息。

    对于电阻器-如果我们要运行2-3.3VDC、则不需要限流电阻器、因为它们具有内部电阻器。

    此外、根据我的理解、我起草了 LED 驱动器。

    您能确认它是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路正确。

     QS10xYYRG02器件没有内部电阻器。