This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:连接多个 TXU0304两个不同的 SPI

Guru**** 2554180 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1120917/txu0304-connect-multiple-txu0304-two-different-spi

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件: TXU0101

你(们)好  

首先、我很抱歉问过很多有关 SPI 逻辑转换器的问题、因为我从未处理过 SPI 逻辑转换器。  

我有两个不同的 SPI 沙龙、我决定使用 TXU0304中的两个。  我有两个问题:

由于 TXU0304具有内部下拉电阻器、我是否仍然需要为每个 SPI 从器件上拉或下拉片选

由于我有两个片选、所以我必须使用两个 TX0304、用哪种方法正确地将其连接:

选项1:正如您在此选项中看到的、我将使用第二个 TXU0304仅用于 芯片选择2。 我更喜欢这种方法、因为我必须为每个输出添加单个端接电阻器。

      

选项2:我们不共享低电压输出、而是共享输入。   

是否有更好的方法来实现此目的?

如果您有任何疑问、请告诉我

再次感谢      

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    [~ userid="377821" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1120917/txU0304-connect-multiple-txU0304-two-different -spi]1. 由于 TXU0304具有内部下拉电阻、我是否仍然需要为每个 SPI 从器件上拉或下拉片选[/报价]

    如果 I/O 被设计为悬空、内部下拉电阻器将有助于实现此目的、并且无需外部上拉/下拉电阻器。

    [~ userid="377821" url="/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1120917/txU0304-connect-multiple-txU0304-two-different -spi]2. 由于我有两个片选、因此我必须使用两个 TX0304、哪种方法是正确的接线方式:

    这两种方法可以正常工作。 但是、第二个 TXU 器件似乎只使用1个 I/O。 因此、您可以 在应用中进一步使用一个 TXU0304和一个 TXU0101、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。  我将使用一个到 TXU0101

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    不用客气。 我将继续关闭该线程。

    如果将来有任何问题、请告知我们、如果您认为您的问题已经得到解决、也请使用您的结尾处的"解决"按钮、谢谢。

    此致、

    Michael。