This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 信号丢失检测:产品选择

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119730/loss-of-pwm-signal-detection-product-selection

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17SN74LVC2G17

您好!

你好。  您能否建议一个 IC、如果 PWM 信号持续3ms 处于高电平、该 IC 会触发故障? 如果信号持续为低电平、则应视为正常。 请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您似乎需要一个在信号为高电平时计数至大约3ms、并在信号为低电平时复位的电路。 如果它达到3ms、则输出变为高电平、否则输出保持低电平。

    最简单的方法是使用上升沿延迟电路。 使用 施密特触发输入逻辑器件非常简单 (请原谅我的糟糕图):

    电阻器和电容器的值将取决于给定器件所需的时序和阈值。 假设一个0.7*Vcc 阈值和大约3ms 的延迟、我将选择 R = 2.49k Ω 和 C = 1uF。 任何施密特触发缓冲器都可以工作。 一个示例是 SN74LVC1G17。

    正如一般的警告一样,这个电路并不是非常精确--如果你需要的只是“大约3ms”,那么它应该是可以的。 为实现高精度、请使用微控制器+晶体振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    非常感谢您的帮助!

    此客户有后续问题:

    "此电路是否会占空比为99%? 我对99%的占空比感到担忧。"

    非常感谢。

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入变为低电平时、它会立即通过二极管对电容器放电。 发生这种情况的速度取决于信号源的驱动强度。 如有疑问、请在 RC 电路前面添加一个强大的缓冲器(即、使用 SN74LVC2G17)。