This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC16244:A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74AHCT1G125, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119946/sn74ahc16244-a

器件型号:SN74AHC16244
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125SN74AHCT1G125SN74AHC1G125

大家好、我想在我的 MCU 和要连接到冷却风扇的 PWM 端口之间添加一个 PWM 缓冲器(来自 noctua)。 我想在 MCU 的输出和 BLDC 风扇的 PWM 输入之间添加一个缓冲器、以防止风扇的12V 电源及其 PWM 端口之间的任何意外短路影响我的 MCU。 希望器件建议与任何典型应用电路一起执行此操作。 PWM 的开关频率将介于21-29kHz 之间。 谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有缓冲器可在其输出端承受12V 电压。 如果缓冲器损坏并导致输出到 VCC 短路、则连接到 VCC 的所有其他器件可能会看到12V 电压

    总之、您可以使用任何5V 缓冲器、例如 SN74AHC1G125或 SN74LVC1G125。 使用3.3V MCU 时、可以使用 SN74AHCT1G125转换为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我的问题是、如果风扇的 PWM 端口和12V 短 b/w VCC、缓冲器损坏时是否有可能将12V 引入 MCU? 我是说、缓冲器的损坏是否可能会导致风扇的12V VCC 和 MCU 通过缓冲器发生短路。 如果是、是否有任何隔离式缓冲器可供使用。 谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有保证;可以短接其 VCC。

    您可以使用分立式晶体管隔离信号。 但这样的短路也会损坏风扇的 PWM 输入。