This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G57:是否有任何替代器件可替代 SN74LVC1G57DBVR?

Guru**** 2506965 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119885/sn74lvc1g57-is-there-any-alternate-can-replace-sn74lvc1g57dbvr

器件型号:SN74LVC1G57
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G57

您好!

我是 Sunny。 我想查找 SN74LVC1G57DBVR 的替代器件。 是否有任何选择? 我不想修改我的设计。 您能不能帮助给出引脚-引脚且与 SN74LVC1G57DBVR 具有相同功能的建议吗? 希望我能尽快获得您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于不高于3.3V 的电压和较低的驱动强度、唯一的替代方案是 SN74AUP1G57。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!