This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:此器件的瞬态电流限制

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119782/sn74lvc1g07-transient-current-limit-of-this-device

器件型号:SN74LVC1G07

你(们)好

我的客户将器件用于特定应用、他们需要知道与时间相关的电流限制。

我想可以根据功率耗散和热阻计算出这一点、您能确认这是正确的吗?

此外、我们是否有可用的最大 I vs t 曲线?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑输出可驱动高达70pF 的容性负载。

    但否则、绝对最大额定值(50mA)中的电流限制在任何时间内都有效。 没有更高的瞬态电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    我们是否有可用的 SOA 规范?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件通常不存在这种情况、因为在大多数应用中、器件本身的功耗不足以造成危险。

    您实际上可以从 RθJA 和 Tj 得出最高环境温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不能完全确定 SOA 的含义。 如果您是指安全工作区、正如 Clemens 所述、逻辑器件通常不存在这种情况、因为对于大多数应用而言、器件中的功率耗散不够大、不足以造成危险。  

    请参阅此 [常见问题解答]在哪里可以找到器件的最大功耗? 

    将  θJA μ F 用于 DCK 封装、并假设最坏情况下的环境温度为125C:  

    Pmax (W)=(TJ (max)(°C)- TA (max)(°C))/θJA (°C/W)= 150 - 125/278 = 0.0899W  

    Imax  (在5V Vcc 和125C 环境下)= 0.0899W/5V = 17.98mA  

    此应用手册可能也很有用: CMOS 电源控制和 CPD 计算

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此计算假设输出晶体管上的压降为5V、即低输出短接至5V。但这需要大约100mA 的电流。 50mA 时、典型压降低于1V:

    即使压降为1.5V、从封装功率耗散得出的 Imax 也将高于绝对最大额定值。