This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B:CD40109BNSR 的替代方案

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT125, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1111832/cd40109b-alternate-for-cd40109bnsr

器件型号:CD40109B
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT125TXU0104

CD40109BNSR 需要替代项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不提供引脚对引脚替代、所有其他高压电平转换器也缺货。

    您需要什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件需要从3.0V 电源轨转换 为 5.0V 电源轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHCT125、TXU0104

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

     

    似乎该线程已重新打开。 您能否确认这些建议对您不起作用?

    为了进一步帮助提供合适的替代器件、请帮助澄清更改的原因或您希望替换的其他功能? 谢谢。

    • 工作电源电压:
    • 输入电压:
    • 输出电压:
    • 应用信号/接口类型(例如:SDIO、RGMII):  
    • 输入数据速率或频率:
    • 输出负载:
    • 特殊要求:

     

    此致、

    Michael。