This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 扇出缓冲器部件选择

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC365, CD74HC367, SN74HC367, CD74HC365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1120008/fanout-buffer-part-selection

大家好、

您能帮助解决这个问题吗?

我正在寻找输出之间具有低偏斜的扇出缓冲器(1:6)。 输入为 CMOS、输出为 CMOS
我看到的只是 TTL 到 CMOS。 我使用的是74HC 逻辑器件。
提前感谢您、
此致、
Marvin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    因此、您只需像这样将输入连接到6个不同的缓冲器

      或  

    可以执行此操作    的缓冲器有 CD74HC365、CD74HC367、SN74HC365、SN74HC367。 但是、所有逻辑器件的通道间偏差率都大约为1ns、因此如果您需要具有较低偏差率的器件、我建议您在论坛上联系时钟和计时团队。

    此致、

    Owen