This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS32:波峰焊条件

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119820/sn74ls32-wave-soldering-conditions

器件型号:SN74LS32

您好!

我想查看我们的波形焊接条件是否符合 sna292文档(推荐的焊接配置文件)。

我们的波峰焊接条件如下。
预热温度:120至140摄氏度
预热时间:60至90年代
峰值焊接温度:250°C
峰值焊接时间:6s

我已检查 sna292文档(推荐焊接配置文件)。
本文档包含"斜升°C/秒"和"ΔT "。
我认为这些条件是预热的。

关于预热、我无法判断我们的条件是否满足 sna292。
如果存在预热的温度和时间、您能否分享它们?

谢谢、

Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    在波形工艺中、尤其是在 SN74LS32中、器件未正确焊接时、您是否遇到了一些问题? 我期望这是一个非常成熟的过程,而且它已经正常运作多年,所以突然出现这类问题而不出现任何报告的问题,是非常奇怪的。

    本文档提供了一些有关波焊的附加详细信息、包括建议的预热时间: https://www.ti.com/lit/scea041