This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G125:在缓冲器之后发生振铃

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119413/sn74aup1g125-ringing-occurs-after-buffer

器件型号:SN74AUP1G125

尊敬的团队:

我的客户正在使用 SN74AUP1G125。 他们使用 MCU 向 SN74AUP1G125提供 clk 信号。 它们发现输出有一些振铃。 您可以在此处提供一些建议吗? 这是原理图和波形。

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我们器件输出端的负载是多少?  我们不建议驱动大于70pF 的负载。  

    我们还能 看到 PCB 布局吗?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    非常感谢您的回复! 此问题已解决。

    谢谢!

    迪伦