This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV125A:将时钟频率从振荡器分配到4个 MCU 的缓冲器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74AUC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119543/sn74lv125a-buffer-distributing-clock-frequency-from-oscillator-to-4-mcus

器件型号:SN74LV125A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125ASN74AUC125

我们将使用缓冲器 SN74LV125ADGV。 为缓冲器提供的输入是48MHz 振荡器频率、输出通过缓冲器的4个输出通道连接到4个 MCU 作为外部时钟输入。  

我们希望你对这种做法是否可行有意见,并请就这种做法提出最佳可行的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。

    在3.3V 时、SN74LVC125A 将更快。 在2.5V 电压下、SN74AUC125的速度更快。