请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV125A 主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A、 SN74AUC125
我们将使用缓冲器 SN74LV125ADGV。 为缓冲器提供的输入是48MHz 振荡器频率、输出通过缓冲器的4个输出通道连接到4个 MCU 作为外部时钟输入。
我们希望你对这种做法是否可行有意见,并请就这种做法提出最佳可行的选择。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将使用缓冲器 SN74LV125ADGV。 为缓冲器提供的输入是48MHz 振荡器频率、输出通过缓冲器的4个输出通道连接到4个 MCU 作为外部时钟输入。
我们希望你对这种做法是否可行有意见,并请就这种做法提出最佳可行的选择。
这将起作用。
在3.3V 时、SN74LVC125A 将更快。 在2.5V 电压下、SN74AUC125的速度更快。