This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08Q-Q1:与 CD74HCT08MDRDL 的比较

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119256/sn74ahct08q-q1-comparison-to-cd74hct08mdrdl

器件型号:SN74AHCT08Q-Q1
主题中讨论的其他器件:CD74HCT08

大家好、团队、  

您能不能告诉我、您是否可以在 通常使用 SN74AHCT08QDRQ1的应用中使用 CD74HCT08MDRDL。  

两个器件之间的电气特性有何不同。  

此致、  

Abel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abel:

    大多数情况下、两者之间的电气特性是相同的。 我注意到的唯一一点是计时特性似乎有所不同、 CD74HCT08具有有助于提高信号完整性的输入二极管。

    除此之外、 SN74AHCT08QDRQ1是一款汽车器件、因此我建议搜索我们产品系列中的其他汽车器件型号。 对于特定的电压范围和输入/通道的数量、我们似乎没有其他任何东西、但 我们有 SN74HCS08-Q1 、它是2V 至6V 4通道、2输入、但这不兼容 TTL。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、  

     SN74AHCT08QDRQ1的最佳非汽车交叉参考是什么? 我们是否有任何与 TTL 兼容的非汽车器件?

    此致、  

    Abel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、  

    CD74HCT08MDRDL 和 CD74HCT08M96之间的主要区别是什么?

    我找不到 具有 CD74HCT08MDRDL 的数据表  

    此致、  

    Abel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abel:

    我在 TI.com 上找不到 适用于 CD74HCT08MDRDL 的任何位置。  对于 CD74HCT08M96、96表示发货数量较大

    如果您不担心它是汽车级的。 我建议 使用 SN74AHCT08、因为这是一对一的。  SN74AHCT08-EP 是高可靠性版本、但如果您不需要汽车产品、我相信您需要高可靠性产品。  

    对于任何其他交叉产品、您必须向我提供有关产品用途以及您期望产品规格的更多信息。

    以上所有内容均与 TTL 兼容、可在 TI.com 上轻松获取