This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SOIC14芯片上的14Z47VJG3编号?

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14, SN54HC14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119032/14z47vjg3-number-on-soic14-chip

主题中讨论的其他器件:SN74HC14SN54HC14

您好!

我有一款 TI SOIC14分组芯片产品、其顶部有序列号"14Z47VJG3 - HC14"。 我不确定它是否为"具有施密特触发输入的六路逆变器"。 当我使用系列号进行研究时、我得到的唯一产品是"SNx4HC14"。 您能告诉我确切的产品 器件型号、 以便我可以获取其数据表并将 其 用于 小型 项目吗? 此外、它的生产寿命和每件商品的价格? 谢谢

阿巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp 上所示、"HC14"的标记实际上指的是 SN74HC14‍D。(R/T/G3/G4后缀无关紧要。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、HC14与内部芯片的 CMOS 结构化逻辑设计有关。 它可能不会直接反映到器件型号中。 当我使用"HC14"进行搜索时、会发现有许多不同系列的产品。 我无法确定其中的哪一项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的链接显示了带有标记包含"HC14"的所有器件。 但只有 SN74HC14只有"HC14"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abbas,

    [引用 userid="527813" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119032/14z47vjg3-number-on soic14-chip"]当我使用序列号进行研究时,我得到的唯一产品是"SNx4HC14"。

    SNx4HC14是指 SN74HC14和 SN54HC14 (军用级版本)。 它们共享相同的数据表。  SN74HC14 

    此致、

    Sebastian