This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126-Q1:适用于逻辑转换 SPI

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0304-Q1, TXS0104E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1118594/sn74lvc1g126-q1-this-will-work-for-logic-convert-spi

器件型号:SN74LVC1G126-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0304TXU0304-Q1TXS0104E

你(们)好  

我想知道、您是否有将 SPI 从5V uC 转换为 SD 卡(3.3V)的器件型号建议。

我找到 了 N74LVC1G126-Q1、但这是单通道、您是否有任何具有4个通道的器件

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    您似乎需要电压转换器、而不是逻辑缓冲器。 我建议查看 TXU0304 (如果您需要汽车器件、则可以查看 TXU0304-Q1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    逻辑缓冲器和电压转换器之间有何不同。 此外、您如何使用多个从器件实现这一点。  

    TXU0304也适用于 SD 卡

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、  

    您提到的逻辑缓冲器似乎有一个电源。 但是、您的应用似乎正在 使用5V 至3.3V 电源进行转换。

    通过"多个从器件"、您能帮助进一步澄清吗?   非常感谢您提供方框图/原理图。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速重播。 是的、我将在5V 至3.3V 之间进行转换。 (MISO 将为3.3V 至5V)

    下图:

    基本上、我有两个共享 SPI 线路的不同从器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、  

    请参阅以下内容了解典型 SPI 信号、并帮助澄清 A 端口来自5V、B 端口输出为3.3V 的情况是否适用。

    对于以太网芯片、您能进一步澄清吗?  是针对5V 还是3.3V?

    它是在同一总线上还是在与 SD 卡分离的总线上?  根据 SDCS 和 ETHCS、您是否指的是芯片选择器? 如果是、这是针对 相同的 SPI 信号还是不同的 SPI 信号? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速重播。 是的、SD 卡和以太网都位于同一硬件 SPI 总线上。  SDCS  和 ETHCS 是每个器件的芯片选择。  

    相同的 SPI 信号。 (相同时钟、MISO、MOSI)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD 卡初始化不使用 SPI、因此您无法使用单向转换器。

    我想最好的选择是 TXS0104E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用双向 TXS0104E、如何连接 MISO、在同一线路中共享=。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、  

    请再次确认您的导线实际上用于 SPI 信号。 如果是、请再次确认 SPI 信号不用于 SD 卡应用。

    对于 SPI 信号、请参考 TXU 建议。

    对于 SD 应用、请确认信号/接线、同时查看以下建议、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我将 SPI 线路用于 SD 卡和以太网芯片、类似于 WIZnet 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SD 卡和以太网芯片在未激活时将线路三态、则 MISO 信号可共享。

    这些 TXS02*器件不支持5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、  

    在这种情况下、请使用建议的 TXU 建议、支持高达5.5V 的 SPI 信号、这一点非常感谢。

    此致、

    Michael。