This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G34:技术规格检查

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1119018/sn74aup2g34-spec-check

器件型号:SN74AUP2G34

你(们)好

我的客户有疑问。 SN74AUP2G34DCKR 输出是否略低于输入?

CH1为输入、CH2为输出、前后差值为0.52V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个缓冲器件;输入和输出是隔离的。

    SN74AUP2G34将输出驱动至 VCC、但驱动强度有限。 任何负载(例如、下拉电阻器或 LED)都会降低电压。 请参阅 VOH 规格。

    AUP 输出的阻抗约为60 Ω、因此0.5V 压降看起来像是大约8mA 的负载所产生的影响。