This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:输入端的下拉电阻器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1118792/sn74lvc2g17-pull-down-resistor-at-input

器件型号:SN74LVC2G17

大家好、e2e 团队、  

我在设计中使用的是 SN74LVC2G17缓冲器、通过下拉电阻器10k Ω-->按如下方式连接了 PWM 输入  

问题是当我提供3.3V 电源时、引脚2 (J17和 J18的引脚2)都被上拉(~2.3V)、而不是通过下拉电阻器由 GND 连接。 我看到 PWM 输入波从2.3V 变为3.3V、而不是从0变为3.3V ->电平位移。  

请告诉我这里可能是什么错误来源? 我甚至尝试用1k 和100k 替换10K 电阻器值、但仍然没有变化。

谢谢、

Anubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开插针1/3时问题是否消失?

    过压(高于6.5V)可能会损坏输入。 该原理图未显示任何 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anubha:

    这只是一个原理图还是有 PCB 布局?

    如果您断开 PWM 输入和 J17/18、 然后将10k 电阻器保持连接至输入端的 GND、您在输入端看到0V 吗?  

    正如 Clemens 所说的、当您断开引脚1/3时、问题是否会消失?  

    此致、

    Sebastian