This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4502B:CD4502B 奇怪的输出

Guru**** 2949260 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4502B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1117067/cd4502b-cd4502b-strange-outputs

器件型号:CD4502B

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我正在使用 CD4502B IC 对数控机床中的4个不同信号进行反相、但具有奇怪的输出。 更改某些信号似乎会启用或禁用所有信号、而1或2将启用指定的输出、同时禁用其余信号。 我没有使用禁止或禁用引脚

对于某些输入通道、所有输出都变为高电平、而某些输入则使相应的输出变为高电平、而其余输入则变为低电平。

我不确定它是否相关、但我已经探测了所有导联的潜在短路、没有短路。 我有5V 至 Vdd、GND 至 VSS、4个输入进入 D1-4、4个输出来自 Q1-4

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初就这个问题联系了支持人员。 诚然、我对 IC 不是很了解、我认为我要寻找的是施密特触发逆变器、而不是十六进制逆变器/缓冲器。 此时我不会使用该 IC。 我猜是我希望逆变器/缓冲器的输出与它应该执行的输出不同。 哦、嗯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图丢失了、我们不知道您使用的输入信号是什么。 将某些输入保持悬空可能会产生奇怪的效果。 过压可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供原理图以便我们进一步为您提供帮助?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    客户告知:
    "我意识到此 IC 不适合我的应用、我已将其从机器上拆下、不会再继续这样做了。 我从未绘制过电路图、因此我没有任何可提供的内容。 另一位成员评论说,我肯定会把一些输入悬空。 感谢您的所有帮助!"

    此致、
    Yuki