This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCB164245:输出上升/下降时间

Guru**** 2578955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCB164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1118146/sn74avcb164245-output-rise-fall-time

器件型号:SN74AVCB164245

在我的项目中、我们需要使用 SN74AVCB164245在1.8V (输入)和3.3V (输出)之间进行转换、并且我需要确保输出上升/下降时间满足我们的要求。 但是、我发现这一点时遇到了一些问题。 数据表中没有输出上升/下降时间的参考、仅提供输入。  

我在这个论坛上看到了如何计算 VOH、VOH、IOH 和 IOL 的上升/下降时间: (+)[常见问题解答]逻辑器件的输出转换速率是多少? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

但是、我不知道确切使用哪个值来计算它。 在计算过程中,卢武铉和罗尔的数值完全相同(16.67欧姆),但所附的论坛似乎显示出两种不同的阻力值(虽然非常接近)。  

此外、我不确定我应该使用的电容到底是多少。 论坛似乎使用了一个任意的50pF 负载电容。  

对此作出一些澄清将不胜感激。  

谢谢。  

电气特性和建议运行条件的屏幕截图供参考:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些设备具有不同的 ROU/ROL、有些设备是对称的。

    负载电容取决于连接到布线的所有器件的输入电容以及布线/电路板几何形状。 您可以尝试估算该值、但仅测量波形可能更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 相关知识。

    问题在于、这是在设计阶段、因此我们现在没有硬件。 我正在努力确保我挑选的器件符合我们的时序要求。  

    为了找到卢武铉和罗尔,我使用了以下值:  

    VOH = 3.1V

    电压= 0.2V

    IOH = 12mA

    IOL = 12mA

    我们的 Vcca = 1.8V、Vccb = 3.3V

    我是否使用了错误的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在混合不同的测试条件(100 µA 和12mA);12mA 的压降为0.7V

    您需要多大的上升/下降时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 那么、R 将大约为58.3欧姆、对吧?  

    我们的要求是它必须小于40ns。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ω 情况下的直流输出电阻为58.3k Ω。 但边沿会更快、因为该器件具有"动态输出控制"(请参阅数据表的第8页)。

    无论如何、最坏情况下的传播延迟为4.3ns。 传播延迟会测量内部延迟和到达 VCOC/2的时间、因此上升/下降时间肯定会远短于40ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢克莱明。 我对此表示赞赏。