This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT08:模具标记是什么意思?

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1117517/sn74hct08-what-is-the-mold-marking-means

器件型号:SN74HCT08

零件底部的两种不同类型的模具标记位于一个卷带中。
有人知道这些数字是什么意思? 为什么不同的模具标记部件可以在一个卷带上? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wong、

    这些器件是从 TI 网站订购的还是从授权经销商处订购的?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、  

    TI 网站上的链接。

    谢谢。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能否提供发货标签?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    COC 可以吗? 请参阅下面的内容。 Tks。

    BR、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    这些底部标记由制造商放置、 因此我们不会对这些标记进行监管。这些标记是从 TI 网站订购的、因此在这里不会有任何问题、这些标记不会影响器件的运行。  

    此致、

    Sebastian