This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:选择 VCO 的频率范围

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116806/sn74lv4046a-select-frequency-range-of-vco

器件型号:SN74LV4046A
主题中讨论的其他器件:CDCE913

您好!

是否可以 将频率锁定范围缩小到 118–125kHz?

我看到电阻器 R1和电容器 C1决定了 VCO 的频率范围、但无法找到有关 该范围的更多详细信息。

感谢您的帮助。

此致、

Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    在最小 R1和 C1值下、VCO 频率在3V 至3.6V 电源电压下约为7MHz。 较高的 R1和 C1值将增大 VCO 频率。  

    简而言之、该器件不支持 kHz 范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的反馈。

    您可以推荐任何替代方案吗?

    此致、

    Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goekhan、

    您可能会使用 CDCE913的 VCXO 功能并分频至所需的输出频率。

    https://www.ti.com/lit/pdf/scaa085

    此致、

    Julian