This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:用于推挽和开漏的上拉电阻器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1118144/lsf0102-pull-up-resistor-for-push-pull-and-open-drain

器件型号:LSF0102

大家好、

我的客户对我们的 LSF0102有一些疑问。 我观看了 LSF 培训视频、仍有一些问题、如下所示。

客户应用:接口最大频率为24MHz、3.3V 至1.8V/1.8V 至3.3V。

1.对于 推挽式发送器、我们是否需要在 B 侧添加上拉电阻器(3.3V)以支持48Mbps 数据速率? 或者、LSF0102可以在推挽式发送器应用上轻松支持200Mbps 数据速率?

2.客户的系统可以将发送器和接收器配置为推挽或开漏。 因此、需要分析8种场景。 我们是否可以为 B 侧添加200 Ω 上拉电阻器、  为 A 侧添加4.7K Ω 上拉电阻器? 如果不是、如果我错了、您能帮助纠正我的评论吗? 谢谢你。  

  A. 上行转换/ Tx_PUSH 拉/ Rx_PUSH 拉:B 侧需要添加200 Ω RpuB  以支持48Mbps 数据速率、而 A 侧需要添加4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

  B. 上行转换/ Tx_PUSH 拉/ Rx_OPEN 漏极:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps 数据速率、而 A 侧需要添加 4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

  A. 上行转换/Tx_open 漏极/ RX_PUSH:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps 数据速率、而 A 侧需要添加 4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

  A. 上行转换/Tx_OPEN 漏极/ RX_OPEN 漏极:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps 数据速率、而 A 侧需要添加 4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

  A.  下行转换/ Tx_PUSH 拉/ Rx_PUSH 拉:B 侧无需添加200 Ω  RpuB、LSF0102仍然可以支持48Mbps 数据速率。  一端需要增加 4.7K 欧姆的 RpuA 来限制最大灌电流。

  A.  下行转换/ Tx_PUSH 拉/ Rx_OPEN 漏极:B 侧 无需  添加200 Ω  RpuB、LSF0102仍然可以支持48Mbps 数据速率。  一端需要增加 4.7K 欧姆的 RpuA 来限制最大灌电流。

  A.  下行转换/Tx_open looP/Rx_push 拉:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps 数据速率、而 A 侧需要添加 4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

  A. 下行转换/Tx_open loo/Rx_open loop:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps 数据速率、而 A 侧需要添加 4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉更新问题2:

    2.客户的系统可以将发送器和接收器配置为推挽或开漏。 因此、需要分析8种场景。 我们是否可以为 B 侧添加200 Ω 上拉电阻器、  为 A 侧添加4.7K Ω 上拉电阻器? 如果不是、如果我错了、您能帮助纠正我的评论吗? 谢谢你。  

      A. 上行转换/ Tx_PUSH 拉/ Rx_PUSH 拉:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps 数据速率、而 A 侧需要添加4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

      B. 上行转换/ Tx_PUSH 拉/ Rx_OPEN 漏极:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps  数据速率、 而 A 侧需要添加 4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

      C. 上行转换/Tx_open 漏 极/ RX_PUSH:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps  数据速率、 而 A 侧需要添加 4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

      D. 上行转换/Tx_OPEN 漏 极/ RX_OPEN 漏极:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps  数据速率、 而 A 侧需要添加 4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

      E.  下 行转换/ Tx_PUSH 拉/ Rx_PUSH 拉:B 侧 无需 添加200 Ω  RpuB、LSF0102仍然可以支持48Mbps 数据速率。 但添加200欧姆 RpuB 仍然可以。  一端需要增加 4.7K 欧姆的 RpuA 来限制最大灌电流。

      F.  下 行转换/ Tx_PUSH 拉/ Rx_OPEN 漏极: B 侧 无需  添加200 Ω  RpuB、LSF0102仍然可以支持48Mbps 数据速率。  但添加200欧姆 RpuB 仍然可以。  一端需要增加 4.7K 欧姆的 RpuA 来限制最大灌电流。

      G.  下 行转换/Tx_open looP/Rx_push  拉:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps  数据速率、 而 A 侧需要添加 4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

      H. 下行转换/Tx_open loo/Rx_open  loop:B 侧需要添加200 Ω  RpuB  以支持48Mbps  数据速率、 而 A 侧需要添加 4.7K Ω RpuA 以限制最大灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 《使用 LSF 系列进行电压电平转换 》应用报告中的常见问题解答条目5.2。

    您应始终使用推挽式发送器、然后再也不需要在发送端使用上拉电阻器。

    您应始终在接收侧使用上拉电阻器。 实现特定速度所需的电阻器值取决于布线和连接的器件的总电容。

    接收器不输出信号、因此不能配置为推挽或开漏。 我不理解您所指的内容。