This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:CD4541B

Guru**** 2948610 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1118057/cd4541b-cd4541b

器件型号:CD4541B

该部件非常适合我的应用。  它能够被重新触发并且具有时钟频率分频。  我最大的问题是、在特性下的数据表中、它指出振荡器频率范围为直流到100kHz、但在描述部分中、它给出了频率、电阻器和电容器值的公式、并指出"频率介于1kHz 和100kHz 之间"。  因此、我需要知道 CD4541B 能够实现直流至100kHz 的振荡器频率范围、或者它只能实现1kHz 至1000kHz 的振荡器频率范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件本身可以在较低的频率下运行、但由于电容器的泄漏电流变得明显、因此公式的精度较低。 您必须进行实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我的应用不要求我准确准时、这样我的生活精度就会降低一点。