This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:有关 TXB0104的问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0104, TXB0104-Q1, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116543/txb0104-q1-questions-about-txb0104

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXB0104TXU0104TXB0304

你(们)好  

我的客户对于使用 TXB0104有一些问题。 客户的 PCB 如下所示。

我 将简要介绍客户的 PCB。  箭头代表信号的方向(TXB0104的输出)、柔性电缆的长度是准确的。 PCB1或 PCB2上的导线不准确。

客户发现 PCB2和 PCB1有时不起作用。

Q1: TXB0104中的上拉电阻器的误差范围如何?  

Q2:  TXB0104的驱动能力如何?

问题3:您认为它不能正常工作的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有保证的限值。

    µA、指定的驱动强度为20 μ H。

    3.布线、连接器和电缆的总电容对于 TXB 来说过高。

    将其替换为 TXU0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    对于问题1、这是否意味着我们无法知道内部上拉电阻器的误差范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    片上电阻器的典型容差为±30%。 但我不知道 TI 用于这些技术的技术、正如我说过的、没有任何保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    如果您有 TXB0104-Q1、您可以共享一些负载参数吗? 喜欢10MHz 数据速率下建议的电容器/电阻器负载范围是多少?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 表中提到了70pF 和50k Ω 的限值、但负载应尽可能小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    与您确认、数据表中的20uA 是否是 TXB0104的最大输出驱动电流?

    我们是否有具有更强驱动强度的新型双向电平位移插座?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA μ A 是保证电气特性的最大电流。

    TXB0304略强、但不太可能有所帮助。

    自动双向转换器不能具有高驱动强度、因为它不知道需要哪个方向。 使用固定方向或方向控制的转换器。