This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:需要知道 VOH 和 VOL 值

Guru**** 2514645 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1117891/sn74avc1t45-need-to-know-the-voh-and-vol-values

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

尊敬的所有人:

查找 VOH 和 VOL 值、因为数据表未提及这些值。 请帮助。

谢谢、

Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第7.5节中提到了这些内容。

    考虑使用更现代的 SN74AXC1T45。