This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 数据库中没有器件型号 JM38510/00303BDA

Guru**** 2605845 points
Other Parts Discussed in Thread: SN5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1117368/part-number-jm38510-00303bda-not-in-ti-data-base

主题中讨论的其他器件:SN5438

SN5438 封装为 14引脚 CFP  

DLA SMD 将此器件显示为有效。 我在 TI 系统中找不到此器件。 需要知道它是否和何时被淘汰。

注:                JM38510/00303BCA     它的14J 陶瓷 DIP 仍然有效

 如果 JM38510/30203BDA     有源 CFP  W 14不再可用、   合适的替代产品?

DLA 网站:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    件 JM38510/00303BCA 仍在供货、可在我们的网站上购买。

    此致、

    Sebastian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 JM38510/00303BCA 仍然有效、正如我在上面所述、它是一个14引脚的 CerDIP

    客户询问 并寻找 JM38510/00303BDA 14 引脚金属包 (扁平封装) (CFP  W 14封装)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    可订购器件型号 JM38510/00303BDA 不再可订购/购买。 该器件仍采用 CFP (W) 14封装、另有可订购的器件型号 :SNJ5438W

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也找不到  提示 此对话的 JM38510/00303BDA

    查看 了 SNJ5438W 、该器件显示为高可靠性 B 类 、即 JM38510/00303BDA 器件说明   

    您能告诉我 JM38510/00303BDA 已停产时 、您会找我们本来会发布的 PDN (产品停产通知)吗?   

    由于"SNJ5438W 高可靠性 B 类" 是 JM38510/00303BDA 和 SNJ5438W 仍可订购的器件说明 、为什么 从 TI 可订购器件列表中删除了 JM38510/00303BDA、DLA 仍显示为可作为 JM38510/00303BDA 进行主动订购 ?  

    我们可以切换到内部 TI 电子邮件吗?   明天我要给你打电话。   最后总结一下。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    这个器件型号甚至不在我们的系统中--根据我手头的证据,我甚至无法证明我们曾经销售过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此操作已关闭。  从  DLA 的 SMCR 中删除了 JM38510/30203BDA

    提供了 SNJ5438W 作为替代器件