SN5438 封装为 14引脚 CFP
DLA SMD 将此器件显示为有效。 我在 TI 系统中找不到此器件。 需要知道它是否和何时被淘汰。
注: JM38510/00303BCA 它的14J 陶瓷 DIP 仍然有效
如果 JM38510/30203BDA 有源 CFP W 14不再可用、 合适的替代产品?
DLA 网站:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我知道 JM38510/00303BCA 仍然有效、正如我在上面所述、它是一个14引脚的 CerDIP
客户询问 并寻找 JM38510/00303BDA 14 引脚金属包 (扁平封装) (CFP W 14封装)
我也找不到 提示 此对话的 JM38510/00303BDA
查看 了 SNJ5438W 、该器件显示为高可靠性 B 类 、即 JM38510/00303BDA 器件说明
您能告诉我 JM38510/00303BDA 已停产时 、您会找我们本来会发布的 PDN (产品停产通知)吗?
由于"SNJ5438W 高可靠性 B 类" 是 JM38510/00303BDA 和 SNJ5438W 仍可订购的器件说明 、为什么 从 TI 可订购器件列表中删除了 JM38510/00303BDA、DLA 仍显示为可作为 JM38510/00303BDA 进行主动订购 ?
我们可以切换到内部 TI 电子邮件吗? 明天我要给你打电话。 最后总结一下。