This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC259:SN74HC259引脚14 /G 能否处理负输入信号、小于-1.3V、小于5ns?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1117729/sn74hc259-can-sn74hc259-pin14-g-handle-the-negative-input-signal-with--1-3v-less-that-5ns

器件型号:SN74HC259

大家好、

Pin14 /G 能否处理负输入信号、比5ns 少-1.3V? 您对此问题有什么建议吗?

请参考下面的图片了解详细信息。

感谢和 BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    此器件的最大负输入电压为-0.5V。   只要 不超过输入电流额定值、就可以超过此额定值:

    此致、

    Sebastian