This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:有关 SN74LVCC3245A 直接替代产品的问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVCC3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1117506/sn74lvc8t245-question-about-direct-replacement-from-sn74lvcc3245a

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVCC3245A

大家好、团队、

我的客户希望 在不修改 PCB 的情况下将 SN74LVCC3245A 替换为 SN74LVC8T245。

所以、我已经搜索了23引脚(VCCB)的相关线程、但是几年前有两个不同的答案。

您能否确保23引脚可保持悬空?  

或者、如果 VCCB 仅提供给24引脚、请告知我需要一个规格。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613196/sn74lvc8t245-vccb-connection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74LVC8T245%252525252525252520AND%252525252525252520SN74LVCC3245A# 

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823124/sn74lvc8t245-vccb-pins-23-24-can-pin-23-be-left-floating?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74LVC8T245%252525252525252520AND%252525252525252520VCCB# 

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚在内部连接、因此很可能正常工作。 但是、这会略微增加电源的阻抗、并且器件尚未在引脚23开路的情况下进行测试、因此无法保证。