This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:DIR 和 OE 引脚的连接

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1117280/sn74lvc4245a-connection-of-dir-and-oe-pin

器件型号:SN74LVC4245A

您好!

SN74LVC4245A  数据表显示 DIR 和 OE 的控制电路由 VCCA (5V)供电。 DIR 和 OE 的 VIH-min 为2V。 理论上、这可以由3.3V 电源供电的器件驱动。 在我们的应用中、DIR 将由3.3V 逻辑器件控制。 由于3.3V 足够大于2V、因此它应该可以正常工作、 请确认。

谢谢、婴儿 Jesuraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、婴儿、

    感谢您提出有关 LVC4245A 的问题。 正确的是 VIH_MIN 为2V。 这意味着作为高电平输入实现的输入所需的最小电压为2V。 至于输入电压、LVC4245A 将能够承受逻辑器件提供的3.3V 电压。

    此致、

    插孔