This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G18:SN74LVC1G18支持带宽

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1117288/sn74lvc1g18-bandwidth-support-on-sn74lvc1g18

器件型号:SN74LVC1G18

大家好、  

是否可以知道 SN74LVC1g18DSFR 的最大带宽? 客户将以最高速度4.8MHz 连接信号。 此器件能否支持此速度? 请注意。

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leroy、

    在回顾一下之后、我找不到该特定器件的规格、但同一系列中的所有其他逻辑器件支持高达100Mbps 或50MHz 的速率。 该器件应该能够支持4.8MHz 的正常频率。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Owen