This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:可能的替代方案

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17, SN74AUC1G17, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116112/sn74lvc1g17-possible-alternative

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G17SN74AUC1G17

您好!  

我叫 Simeon Aleksandrov、是 TI Benelux 的 FAE 实习生。

我正在搜索 SN74LVC1G17DCK 的可能更新的替代器件/替换器件、但似乎无法找到良好的匹配项。

是否可以在这里提出一些建议?

此致、

Simeon Aleksandrov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simeon:

    为什么要更换此设备? 我们的客户通常会选择具有高驱动强度的 LVC 器 件。我们唯一的其他单通道施密特触发缓冲器是具有低得多驱动强度的 SN74AUC1G17 (Vcc 范围:0.8至2.7V)和 SN74AUP1G17 (Vcc 范围:0.8至3.6V)。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    非常感谢您的回答、

    更换的理念是对较新的器件进行更改、以确保使用寿命。 替换器件的功能应与 SN74LVC1G17DCK 相似

    您是否会在此处将任何较新的器件作为可能的替代器件进行评论?

    此致、

    Simeon Aleksandrov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simeon:

    我需要更多详细信息来提供更好的建议。 您的工作电源电压(Vcc)是多少? 您需要多大的驱动强度?  

    正如我在之前的答复中所述、我们 唯一的其他单通道施密特触发缓冲器是 SN74AUC1G17 (Vcc 范围:0.8至2.7V)和 SN74AUP1G17  (Vcc 范围:0.8至3.6V)。 两者的驱动强度比 SN74LVC1G17低得多。

    如果 SN74AUP1G17或 SN74AUC1G17不符合您的要求、请坚持使用 SN74LVC1G17。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    我明白了、非常感谢您的帮助! 我会考虑您的意见!

    此致、

    Simeon