This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:关于 ΔIcc 条件指向的引脚

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116869/sn74lv1t34-about-the-pin-pointed-to-by-icc-condition

器件型号:SN74LV1T34

PN:SN74LV1T34
DS:https://www.ti.com/lit/gpn/sn74lv1t34

DS P.7对 ΔIcc Ω 的测试条件进行了说明。
该器件具有1个输入和1个输出、但测试条件中的"其他输入"指向哪个引脚?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他输入。 这句话是从其他数据表中复制的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens Ladisc-San、

    感谢您的回答。
    我明白了。