This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8153:行业标准8255A 的替代产品

Guru**** 2758085 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8153, TCAL6416, TCA6424A, MSP430G2203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1117174/sn74lv8153-replacement-of-the-industry-standard-8255a

器件型号:SN74LV8153
主题中讨论的其他器件: TCAL6416TCA6424AMSP430G2203

您好!

我们使用 Intersil 82C55A、但我们正在考虑更换它。 TI 是否发布了相同的产品系列? 如果不是、请告诉我类似的产品。

82C55A -数据表

https://www.renesas.com/jp/ja/document/dst/82c55a-datasheet?r=496461

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有引脚对引脚的替代方案。 这种处理器接口在几十年前就已过时。

    如今、此类 I/O 功能已集成到微控制器中、您应该选择一种足够大的 I/O 功能。

    I/O 扩展器采用串行接口设计、可减少所需的总线线路数。 SN74LV8153的 UART 接口非常不寻常、大多数器件使用 μ I²C、例如 TCA6424A 或 TCAL6416。 如果您需要一个快于 I²C μ s 的接口、那么您应该将一个诸如 MSP430G2203的小型微控制器编程为一个 SPI 从器件。

    如果您只需要输出或输入、 那么移位寄存 器或锁存器可能会很有用。