This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4094:没有封装n`t

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116623/cd74hc4094-doesn-t-have-package-information

器件型号:CD74HC4094

 n`t CD74HC4094MT 、我们无法找到此部件的磁带宽度、磁带间距和引脚1方向信息、请帮助检查此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    磁带宽度 为 16.0 mm 、磁带间距为8.0 mm、引脚方向为 Q1。  

    此致、

    Sebastian