This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245-EP:CLVC16T245MGGREP 数据速率

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116312/sn74lvc16t245-ep-clvc16t245mdggrep-data-rate

器件型号:SN74LVC16T245-EP

您好!

我想知道  CLVC16T245MGGREP IC 支持的最大数据速率。

提前感谢

Ranjini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini、

     

    该器件支持的最大数据速率为200MHz。

    此致、

    Reed Smoot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道从1.8V 到3.3V (A 到 B)、3.3V 到1.8V (B 到 A)的电平转换的最大数据速率。

     谢谢、此致、

    Ranjini.R

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjini:

     

    由于200MHz 的最大频率与3.3V 至5V 的电压转换相关、理论上、该电压的一半降低将与该频率的一半相关。

     

    但是、为了准确确定1.8V 至3.3V 的最大数据速率、反之亦然、我建议在具有应用特定输出负载的 EVM 上测试此器件。 这将是实际验证系统最大数据速率的唯一方法。

     

    此致、

    Reed Smoot