This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:和74AVCH4T245BQ-Q100兼容性检查。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245-Q1, SN74AXCH4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116760/sn74avch4t245-and-74avch4t245bq-q100-compatibility-check

器件型号:SN74AVCH4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245-Q1SN74AXCH4T245

尊敬的团队:

 我们在设计中使用74AVCH4T245BQ-Q100、我们需要此芯片的 FFF 替代产品。

 在74AVCH4T245BQ-Q100的直接替代产品方面、您能不能提出最佳替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/cross-reference-search/en-us/ 指向 SN74AXC4T245-Q1。 请注意、它没有总线保持输入。 (SN74AXCH4T245具有但未通过汽车认证。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narayan、

    除了 Clemens 的反馈(如果建议不适合您的应用)、 请提供更多有关您需要更换哪些功能的信息、以便帮助建议他人、谢谢。

    此致、

    Michael。