This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:VIL 电压电平

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TCA9800, PCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1115355/lsf0102-vil-voltage-level

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: TCA9800PCA9517

各位专家:

你好。 在有关 LSF0102的查询中寻求帮助。

数据表中提供了0V 的 VIL。 在进行噪声容限分析时、低噪声容限(VIL-VOL)将始终为负。

请分享您对此的想法。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    LSF 是无源开关、不具有 VIL/VIH/VOL/VOH  电平 、因为它没有自己的驱动器。  

    因此、噪声变化 很可能来自驱动输入信号而不是电源、因为它必须能够吸收 任何流经上拉电阻器的电流、并且仍然能够保持低电平、这要归功于。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在讨论之后、我们将1.8V 处理器连接到3.3V 数字隔离器、当数字隔离器用作发送器时、我们观察到噪声容限为负。 有关计算、请参阅随附的图像。

    请回顾一下这一点、并让我们知道我们的理解是否正确。 如果我们的计算结果良好、您能为我们提供连接数字隔离器(Si8605AB-B-IS1R)的合适器件吗?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些计算是正确的。

    无源开关无法降低低电平电压。 使用 TCA9800等 μ I²C 缓冲器、A=隔离器、B= MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 对于 TC9800、B 侧上的上拉电阻器将被移除。 在本例中、我们将其他器件连接到需要上拉的 MCU。 那么、我们能否将 TCA9800的 A 侧连接到 MCU、将 TCA9800的 B 侧连接到隔离器?

    此外、我们在总线上连接了 PCA9517器件。 我们可以在设计中添加 TCA9800吗? 已附上方框图供您参考。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artzy、

    我已将 E2E 主题移至 TRX 组、以帮助 支持您的 TCA 和 PCA 问题、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9800的 B 侧不应连接到具有静态电压偏移的输出。 PCA9517的 B 侧和 Si8605的输出确实具有偏移。

    请注意、TCA9800的内部电流源会将线路上拉。 这应适用于所有 μ I²C 器件。