尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TXS02612并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我们有关于 TXS02612RTW 的问题。
我们目前正在开发实施 TXS02612RTW 的产品(COM Express 板、COM Express 载板)。
TXS02612RTW 用于 CPU (1.8V 系列)和 SD 卡插座(3.3V 系列)之间的电压电平转换、并安装在 COM Express 板侧。
(请参阅附件中的方框图)。
当我将 SD 卡插入 SD 卡插槽并检查操作时、CPU 无法识别 SD 卡、因此我调试并测量了波形。
因此、发现 CMD 波形失真、并在时钟频率以50MHz 运行时产生反射噪声。
(能否在附件中看到波形)。
当时钟频率降低至大约1MHz 时、CPU 识别 SD 卡并确认波形未失真。
您能否告诉我们这些原因的可能原因以及如何解决这些问题(例如零件的放置位置和接线长度的调节)?
作为参考信息、布线长度如下。
CPU <-> TXS02612RTW:大约20mm
TXS02612RTW <->来吧、连接器接线长度:大约100毫米
来连接器<-> SD 卡插座接线长度:大约150mm
e2e.ti.com/.../QA_5F00_TXS02612RTW_5F00_20220707A.xlsx
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一