This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:在 CLK50MHz 时无法识别 SD 卡

Guru**** 2534510 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116237/txs02612-sd-card-cannot-be-recognized-at-clk50mhz

器件型号:TXS02612

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TXS02612并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--  

我们有关于 TXS02612RTW 的问题。

我们目前正在开发实施 TXS02612RTW 的产品(COM Express 板、COM Express 载板)。
TXS02612RTW 用于 CPU (1.8V 系列)和 SD 卡插座(3.3V 系列)之间的电压电平转换、并安装在 COM Express 板侧。
(请参阅附件中的方框图)。

当我将 SD 卡插入 SD 卡插槽并检查操作时、CPU 无法识别 SD 卡、因此我调试并测量了波形。
因此、发现 CMD 波形失真、并在时钟频率以50MHz 运行时产生反射噪声。
(能否在附件中看到波形)。

当时钟频率降低至大约1MHz 时、CPU 识别 SD 卡并确认波形未失真。

您能否告诉我们这些原因的可能原因以及如何解决这些问题(例如零件的放置位置和接线长度的调节)?

作为参考信息、布线长度如下。
CPU <-> TXS02612RTW:大约20mm
TXS02612RTW <->来吧、连接器接线长度:大约100毫米
来连接器<-> SD 卡插座接线长度:大约150mm

e2e.ti.com/.../QA_5F00_TXS02612RTW_5F00_20220707A.xlsx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您提供的详细信息。 有关引脚配置方式的原理图也有助于提供一些反馈。

    但是 、请参阅第3节和第4节、了解参考的应用手册、其中说明了您的观察可能的原因。

    对于双向信号、我建议考虑以下因素、同时由于  传输线路的影响、尽可能减小布线和容性负载

    • 电缆/连接器与设备不能正常配合使用。 将连接器取出(如果可能)有助于提高信号完整性、同时还能最大限度地缩短布线长度。
    • 添加一些串联电阻器以匹配 传输线路的阻抗 也会有所帮助。
    • 将外部驱动器的输出阻抗保持在50欧姆以下也应该有所帮助。
    • 此外、保持总容性负载(从信号布线到连接器、到信号布线、再到连接器、到信号布线、再到 SD 插座)、 小于70pF 将对信号非常重要。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    我知道应该将其处理为布线和容性负载。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一