This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缺少数据表 XISO6763FQDWRQ1

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6763-Q1, ISO6763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116423/lack-of-data-sheet-xiso6763fqdwrq1

主题中讨论的其他器件:ISO6763-Q1ISO6763

你(们)好  

我是 Scanfi Sieradz 的组件工程师-我对 TI 的 MPN 之一有疑问: XISO6763FQDWRQ1 -我在 TI 网站上找不到该 MPN 的数据表、我的问题是:它是一个很好的 MPN、与 MPN ISO6763FQDWRQ1相同? 如果你能帮我、我将会很感激。

此致

Marcin Kulczyński

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X 前缀是预制标记。 ISO6763-Q1现已激活、因此请使用 ISO6763FQDWRQ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    感谢您的发帖、欢迎使用 E2E。 Clemens 正确、X 前缀表示预量产样片。 TI.com 上的 ISO676x 数据表应与您当前 的 XISO6763匹配。 但是、我们建议使用 ISO6763、因为该器件现在处于活动状态。  

    但愿这对您有所帮助。 请随时关注其他任何内容。

    -Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢-这个答案解决了我的问题