This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT240:CD74HCT240M 和 SN74HCT240D 之间的输出驱动差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT240, CD74ACT240, SN74AC244, SN74AC240, SN74ACT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116552/cd74hct240-difference-between-output-drive-between-cd74hct240m-and-sn74hct240d

器件型号:CD74HCT240
主题中讨论的其他器件:SN74ACT240CD74ACT240SN74AC244SN74AC240SN74ACT244

您好!

我已经参考了主题中提到的两个器件的数据表、来自 CD74HCT240M 的数据表我了解每个输出可以灌电流和拉电流25mA、但是我无法从数据表中获取 SN74HCT240D 的相同信息(每个输出灌电流和拉电流能力)。

我的设计需要从每个输出引脚提供18mA 电流。 向社区成员索取一些信息

此致、

Niral

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值对正常运行没有帮助。 HC 输出可保证最大压降仅为6mA。

    使用 SN74ACT240/CD74ACT240。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的回答。

    您建议的器件型号是否可以提供18mA 电流、而每次每个输出都不会出现压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有输出都有压降。 但交流输出更小;请参阅 VOL/VOH 规格。 另请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的实际应用是什么? 您需要单独的输出、还是总共需要144mA? 多大电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是8x8 dotmatrix 驱动程序。 每个输出连接到 dotmatrix 阵列中的8列 LED 的阳极、因此输出必须为 LED 提供18mA 电流。

    目前、我已经使用了74HCT240D、但即使我使用20OHM 电阻器、亮度也不够、我发现电压下降与您在之前的帖子中提到的相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则 ACT240是一个很好的解决方案。 如果输入信号不是 TTL、则可以改用 SN74AC240。 对于同相缓冲器、请使用 SN74AC244/SN74ACT244。