This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B-EP:CD4504B-EP 能否将15V 输入电压转换为5V 输出电压?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4504B-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116554/cd4504b-ep-can-cd4504b-ep-convert-15vin-to-5vout

器件型号:CD4504B-EP

大家好、  

我的客户正在考虑 CD4504B-EP、他有以下问题、您能提供帮助吗?  

CD4504B-EP 能否将15Vin 转换为5Vout?

2.以下连接是否正确以将5Vin 转换为15Vout(High:15V、Low:0V)?

VCC = 5V

VDD = 15V

IN = 5V 数字信号

OUT = 15V  数字信号

VSS = GND

3. 以下连接是否正确以将15Vin 转换为5Vout(高:5V、低:0V)?

VCC = 15V

VDD = 5V

IN = 15V 数字信号

OUT = 5V 数字信号  

VSS = GND

 4. CD4504B-EP 能否将数字3.3Vin 转换为3.3Vout?

5.在使用 CD4504B-EP 时,客户是否需要注意任何事项,例如连接或使用? 请告诉我是否有任何有关它的材料。 数据表中没有太多信息。  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些连接正确。

    它将在3.3V 电压下工作、但 CD4000器件弱而慢、并针对更高的电压进行了优化。 对3.3V 缓冲器使用任何其他逻辑系列。