This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:输出短接至 GND

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, SN74AUP2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116551/sn74lvc2g17-output-shorted-to-gnd

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件: SN74AUP2G17

你(们)好

 我们使用 SN74LVC2G17、如下所示。错误: 输入引脚3 (Net PWR_BTN_N)在另一个 SCH 页面上默认由电路上拉至3.3V、因此当按下按钮 SW2时、输出2Y 将通过 R25连接至 GND、I_OUT 将为3.3V/10ohm = 330mA、这大于规格(+/-50mA)、 现在、在引脚4上测得的电压大约为1.1~1.4V、因电路板而异。 因此下游 MCU 无法稳定地检测到高电平或低电平。  

遗憾的是、硬件版本不是一个选项。

问题:

(1)这种"过输出电流"情况是否会损坏 SN74LVC2G17 ?

(2)我们希望引脚4输出稳定的电压。  因此、我们考虑将 R25更改为0欧姆。 因此、当 SW2按下时、引脚4将为0V。 但是、这会将引脚4直接短接至 GND。  这种情况是否会损坏 SN74LVC2G17 ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输出 的阻抗约为12 Ω。

    1.是的,这很可能。

    2、这更有可能造成损坏。

    考虑一个较弱的缓冲器、如 SN74AUP2G17。